Renesas Synergy™

FAQ 3000312 : アップグレード(バージョン)ライセンスの複数登録

Q: 質問

今後、さらにバージョンアップが行われた際、アップグレード(バージョン)ライセンスを複数ライセンス登録してバージョンアップすることはできますか?


A: 回答

アップグレード(バージョン)ライセンスを複数ライセンス登録してバージョンアップすることが可能です。
例)
V1+V2用アップグレード(バージョン)ライセンス+V3用アップグレード(バージョン)ライセンス=V3相当

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください