Renesas Synergy™

FAQ 3000314 : standard版に対するprofessional版アップグレード(バージョン)ライセンスの適用

Q: 質問

バージョンアップ元のライセンスとして、standard版ライセンスのみが登録されている場合(アップグレード(エディション)ライセンスは登録されていない)に、professional版アップグレード(バージョン)ライセンスを使用するとstandard版としてバージョンアップできますか?

例)
standard版 V1 +professional版 V2用アップグレード(バージョン)ライセンス=standard版 V2 相当


A: 回答

バージョンアップはできません。
アップグレード元としてstandardのみ登録されている場合、professional版アップグレード(バージョン)ライセンスのライセンス・キーを追加時にエラーが出て登録できません。
ただし、アップグレード元のライセンスとして、standard版ライセンスとアップグレード(エディション)ライセンスを併用されている場合はprofessional版のアップグレード(バージョン)ライセンスによりバージョンアップできます。

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください