Renesas Synergy™

FAQ 3000313 : 新バージョンのライセンスの旧バージョンでの使用

Q: 質問

新バージョンのライセンス(例えば、CC-RHのV2)で、旧バージョン(例えば、CC-RHのV1)を使用することはできますか?


A: 回答

旧バージョンに対しては無効なライセンスとなります。例えば、CC-RHのV2のライセンスをV1としてご使用いただくことはできません。V1をご使用になりたい場合はV1のライセンスをご購入ください。なお、旧バージョンの購入につきましては、お取引のある特約店にご相談ください。

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください