Renesas Synergy™

FAQ 3000309 : 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopでの日本語入力

Q: 質問

Windows 10を更新後、統合開発環境 High-performance Embedded Workshopで日本語入力できなくなりました。どうすればよいですか?


A: 回答

Windows 10 OSの更新による影響で動作が変わったものと思われます。

他のアプリケーションでもWindows 10のアップデート後にIMEや文字入力・表示に関して挙動が変わるとの指摘はありますが、これらに対する更新プログラムも発行されていますので、HEWにおいても今後の更新により問題が解消される可能性があります。
最新の状況はMicrosoft社のウェブサイトで御確認ください。

漢字変換等が正常に行えない場合でも、ソースコードの編集を外部エディタで行うか、コピー&ペースト操作などによりビルド・デバッグ作業を継続することは可能です。

適用製品

統合開発環境(High-performance Embedded Workshop)  
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください