Renesas Synergy™

FAQ 3000308 : ルネサス製コンパイラを購入したのですが、無償評価版の表示が消えません(CC-RX,CC-RL,CC-RH)

Q: 質問

ルネサス製コンパイラ(CC-RX, CC-RL, CC-RH)のライセンスを購入し、コンパイラ製品もインストールしましたが、ビルド時に出る無償評価版であるとの警告メッセージが消えません。


A: 回答

ルネサス製コンパイラを製品版として使用するには、ライセンス・マネージャに製品版のライセンスキーを登録しておく必要があります。
また、フローティング・ライセンスでは、ライセンス認証が得られなかった時は一時的に無償評価版として動作することがあります。

ライセンス・マネージャがインストールされていない場合は弊社Webの下記のURLよりダウンロード、インストールしていただき、上記メニューから起動し、
ライセンスキー(5桁×5の25桁の英数字)を登録してください。

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=LicenseManager&genre=tooldownload&softwarecategory=6

CS+をインストールされているのであればライセンス・マネージャも一緒にインストールされますが、
「統合開発環境なし」パッケージにはライセンス・マネージャは含まれませんので別途ライセンス・マネージャをインストールする必要があります。

ライセンス・マネージャがインストールされているかはWindowsのスタート・メニューの下記の項目があるかで確認できます。
[すべてのプログラム]-> [Renesas Electronics Utilities]->[Renesas License Manager]

適用製品

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください