Renesas Synergy™

FAQ 3000304 : RL78、E1/E20、CS+ブレークポイント設定時にエラー発生(E1203194)

Q: 質問

統合開発環境CS+で、RL78ファミリの開発をしています。
ブレークポイントを設定すると次のエラーが出力されるのですが、考えられる原因はありますか?

エラー(E0209002) 
クロック周波数が規定範囲外なので、フラッシュ書き込みができません。(E1203194)

A: 回答

ユーザオプションバイト(000C2H)が、デバイス仕様で禁止されている設定値になっている可能性があります。ユーザオプションバイトの値をご確認いただき、仕様にあった値を設定してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1/E20
RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください