Renesas Synergy™

FAQ 3000302 : RXファミリ用C/C++コンパイラのライセンスの違い

Q: 質問

RXファミリ用C/C++コンパイラ(CC-RX)のライセンスには、バージョンの違う2つがあります。

  • RX License Pack 1
  • RX License Pack 2

どちらを使用してもRXファミリの開発を行うことができるのでしょうか?


A: 回答

バージョンの違いにより、サポートしているコアが異なります。

  • RX License Pack 1:RXv1コア
  • RX License Pack 2:RXv1コア、RXv2コア

RXv2コアのマイコンの開発を「RX License Pack 1」を使用することはできますが、命令セット等はRXv1の仕様の範囲でしか行えませんので、ご注意ください。

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください