Renesas Synergy™

FAQ 3000307 : C言語でアセンブラ関数を呼び出す方法(CC-RL、CC-RX、CC-RH)

Q: 質問

C言語の関数から、アセンブラで作成した関数を呼び出したいのですが、関連レジスタの使用方法はどのようになっているのでしょうか?


A: 回答

各コンパイラのユーザーズマニュアルの下記の章をご参照ください。

適用製品

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください