Renesas Synergy™

FAQ 3000306 : RXファミリのFINE接続とJTAG接続の違い

Q: 質問

RXファミリのFINE接続とJTAG接続のメリット/デメリットを教えてください。


A: 回答

FINE接続は少ピンマイコンを想定して開発されたインタフェースで、デバッグ時に占有される端子が少なくて済むという特長があります。
デバッグ機能の大きな違いとしてはホットプラグイン機能の有無です。FINE接続時はホットプラグインに対応できません。
それ以外は、転送速度以外にデバッグ機能で大きな違いはありません。

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
E2 Lite
E20

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください