Renesas Synergy™

FAQ 3000303 : Renesas Flash Programmer(RFP)でのチェックサム値確認方法

Q: 質問

Renesas Flash Programmer(RFP)を使用しています。
チェックサム値を確認したいのですが、どこで確認できるのでしょうか


A: 回答

Renesas Flash Programmer(RFP)の[ファイル]-[ファイルチェックサム]メニューを実行してください。
プログラムファイルのチェックサムをログ出力ウィンドウに表示します。

なお、本機能は、Renesas Flash Programmer V3.04.00以降に搭載されています。

適用製品

Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください