Renesas Synergy™

FAQ 3000301 : フラッシュメモリプラグラマのチェックサム値の違い

Q: 質問

フラッシュメモリプラグラマが異なる場合に、チェックサムの値が異なることはあるのでしょうか?


A: 回答

チェックサムの計算方式は、フラッシュメモリプログラマにより異なる場合があります。
具体的な計算方法については、ご使用されるフラッシュメモリプログラマのユーザーズマニュアルをご参照ください。
パートナ製フラッシュメモリプログラマの場合には、パートナ製フラッシュメモリプログラマのユーザーズマニュアルをご参照ください。

適用製品

Renesas Flash Programmer
PG-FP6
PG-FP5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください