Renesas Synergy™

FAQ 3000299 : フラッシュメモリプログラマPG-FP5/PG-FP6の接続方法

Q: 質問

フラッシュメモリプログラマPG-FP5/PG-FP6とマイコンを接続したいのですが、どのように接続すればよいでしょうか?


A: 回答

下記ドキュメントの接続例をご確認ください。

PG-FP5 フラッシュメモリプログラマ ユーザーズマニュアル 共通編

8. ターゲットシステム設計に関する注意事項
https://www.renesas.com/pg-fp5#documents

PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ ユーザーズマニュアル

9. マイコン接続例
https://www.renesas.com/pg-fp6#documents

なお、PG-FP5/PG-FP6が対応している通信方式(UART、FINE等)は下記ドキュメントをご確認ください。

適用製品

PG-FP6
PG-FP5
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください