Renesas Synergy™

FAQ 3000298 : リアルタイムOSプロジェクトでのCS+コード生成機能

Q: 質問

リアルタイムOSのプロジェクトでCS+のコード生成機能は使えますか?


A: 回答

CS+のコード生成機能(CG)やスマートコンフィギュレータ(SC)はOSなしを前提としているため、リアルタイムOSのプロジェクトでは使えません。
別途、OSなしのプロジェクトで生成したソースコードをコピーして、割り込みハンドラをリアルタイムOSの仕様に合わせて修正してください。

関連FAQ 1011886 : FIT対応RI600V4/RI600PXサンプルにFITモジュールを追加する方法

 

適用製品

RI600V4
RI600PX
RI78V4
RI850V4
CS+
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください