Renesas Synergy™

FAQ 2000510 : RXファミリ SCIトラブルシュート集

以下に現象毎に確認するポイントを記します。なお、対象のSCIはご使用になる製品のユーザーズ
マニュアル ハードウェア編のシリアルコミュニケーションインタフェース章よりご確認ください。

症状分類 症状詳細 FAQ番号
通信信号が出力されない。 通信(送信)をしているが、信号がTXD端子から出力されない。 FAQ 2000504
簡易I2Cモードで送信中断後、送信再開が正常に出来ない。 FAQ 2000492
送信及び受信の許可/禁止のいずれかができない。 SCIx.TEビット、SCIx.REビットのいずれかが”1(許可)”に設定できない。 FAQ 2000491
SCIx.TEビット、SCIx.REビットのいずれかが”0(禁止)”に設定できない。 FAQ 2000475
送信データの一部のバイトが欠ける。 通信開始後の1バイト目もしくは2バイト目の送信データが欠ける。
(TXD端子から出力されない)
FAQ 2000505
送信データの一部のバイトが欠ける。 FAQ 2000506
DTC転送を用いた送信において最後のバイトデータが送信されない。 FAQ 2000476
割り込みが発生しない。 TXI割り込みが発生しない。 FAQ 2000507
RXI割り込みが発生しない。 FAQ 2000508
意図しないタイミングで割り込みが発生する。 意図しないタイミングでTEI割り込みが発生する。 FAQ 1000024
ビットレート値を動的に変更できない。 ビットレート値を動的に変更したいが、ビットレートレジスタが(BRR)が書き換わらない。 FAQ 1010490
SCI FITで通信が開始しない。 SCI モジュール Firmware Integration Technology(FIT)を使用しているが、複数ch使用すると後から設定したchが通信開始できない。 FAQ 2000509

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください