Renesas Synergy™

FAQ 2000507 : SCIのTXI割り込みが発生しません。どのような原因が考えられますか?

下記項目をご確認ください。
(1)SCIのモジュールストップビットが解除されている事を確認してください。
なお、ライトプロテクション機能が有る製品では、モジュールストップビットの書き換え前にライトプロテクトションを解除してください。

(2)ICUのIENレジスタ、IPRレジスタ、IRレジスタ、CPUのIフラグ、SCIのSCRレジスタをご確認ください。

(3)SCR.TIEビットとSCR.TEビットの設定手順がマニュアルの手順どおりか、ご確認ください。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください