Renesas Synergy™

FAQ 2000508 : SCIのRXI割り込みが発生しません。どのような原因が考えられますか?

下記項目をご確認ください。
(1)受信エラーによりERI割り込みが発生していないか、ご確認ください。

(2)ICUのIENレジスタ、IPRレジスタ、IRレジスタ、CPUのIフラグ、SCIのSCRレジスタをご確認ください。

(3)SCIのモジュールストップビットが解除されている事を確認してください。
なお、ライトプロテクション機能が有る製品では、モジュールストップビットの書き換え前にライトプロテクトションを解除してください。

(4)SCR.RIEビットとSCR.REビットの設定手順がマニュアルの手順どおりかご確認ください。

(5)MPCがある製品では、IOポートのPMRレジスタの設定が必要です。
MPCがない製品では、IOポートのICRレジスタの設定が必要です。
上記レジスタをご確認ください。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください