Renesas Synergy™

FAQ 2000505 : SCIの通信開始後の1バイト目もしくは2バイト目の送信データが欠けます。(TXD端子から出力されません。)どのような原因が考えられますか?

通信開始時点で割り込みコントローラの割り込みステータスフラグ(IRn.IR ビット)が“1” のときは、動作許可(SCR.TE ビットを“1” に設定)前にIRビットをクリアしてください。
クリア手順の詳細はマニュアルをご確認ください。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください