Renesas Synergy™

FAQ 2000509 : SCI モジュール Firmware Integration Technology(FIT)を使用しているが、複数ch使用すると後から設定したchが通信開始できません。どのような原因が考えられますか?

SCI FITの各APIの戻り値でエラーが返されていないかご確認ください。R_SCI_Open関数の戻り値にSCI_ERR_QUEUE_UNAVAILABLEが返っている場合、BYTEQモジュールで確保しているバッファ数が不足しています。
ByteQモジュールのコンフィグレーションヘッダファイルにあるBYTEQ_CFG_MAX_CTRL_BLKの設定値を変更してください。

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください