Renesas Synergy™

FAQ 2000499 : RZ/T1の推奨電源はありますか?

4出力である Integrated FET regulator の ISL9307IRTAANWZ を推奨します。
以下に選定時の注意事項と、3出力および4出力でご利用頂く場合の推奨回路例を記載します。

注意事項:
 ・ENDCD、ENLDO端子による出力遅延時間は机上計算による見積もり値(参考値)です。
  また出力遅延時間は回路構成にも依存するため十分な評価のうえ利用してください。
 ・RZ/T1以外の外付け周辺回路を構成する場合は、出力電流値がシステムとして十分か注意して
ください。
 ・本回路はRZ/T1を対象とした推奨回路例です。周辺部品を含めご利用のシステムに適用可能か
十分評価のうえ利用してください。

図 推奨回路例(3出力および4出力の場合)

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください