Renesas Synergy™

FAQ 2000502 : RZ/T1(R-IN Engine搭載製品)にはCPU間のタイミング同期や共通リソースに対する排他制御を行うための機能はありますか。またメモリの共用などは行えるでしょうか。

はい、可能です。Cortex-R4 と Cortex-M3(R-IN Engine)の間で割り込み通知を行えるCPU間割り込みや、共通リソースに対するアクセス状態を管理するためのセマフォレジスタn(n = 0~7)の機能があります。また拡張内蔵SRAMなどを共有メモリとして使用することが可能です。
 
以下のサンプルプログラムに、上記機能の使用例や共用メモリドライバが使用されていますので
ご参考ください。

  RZ/T1グループ R-IN Engine搭載製品 初期設定(r01an2989)
        https://www.renesas.com/ja-jp/software/D6001426.html

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください