Renesas Synergy™

FAQ 2000500 : RZ/T1のサンプルプログラムを IARシステムズ社製 統合開発環境 EWARM8.xx でリンク実行した際にワーニング[Lt009] が発生します。

下記 IARシステムズ社リンクにあるよう、EWARM 7.80.x 以前と EWARM8.xx では、wchar_t型の
サイズが異なる関係上、EWARM7.80.x 以前で作成されたサンプルプログラム(ライブラリ)を
EWARM8.xxでリンクした際にワーニング [Lt009]が発生します。

本ワーニングの無効化を行う場合はリンク先の説明に基づいた設定を実施してください。

<http://www.iarsys.co.jp/customer/Faqs/faqListView/10811039>

 

適用製品

RZ/T1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください