Renesas Synergy™

FAQ 2000494 : SDRAMを動作させる際、SDRAMに接続しない外部バスの端子を周辺機能として使用したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

マルチピンコントローラ(MPC)を設定することでSDRAMに接続しない外部バスの端子を周辺機能として使用することができます。
詳細は、ユーザーズマニュアルのMPCの外部バスインタフェース設定方法をご参照願います。なお、MPCのレジスタまたは外部バスインタフェース制御レジスタの設定欄で"-"または"空白"となっている端子は強制的に出力信号名または信号名に記載した機能に切り替わります。

 

適用製品

RXファミリ(MPC、BSC非搭載製品を除く)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください