Renesas Synergy™

FAQ 2000491 : SCIx.TEビットには"1"を書き込めますが、SCIx.REビットには"1"を書き込めません。(または、SCIx.REビットには"1"を書き込めますが、SCIx.TEビットには"1"を書き込めません。) どのような原因が考えられますか?

ユーザーズマニュアルに以下の制限があります。

【SCI、SCIa】
TEビット=0、REビット= 0の場合のみ“1”を書けます。
いったん、TE、REビットのいずれかを“1”にすると、TEビット=0、REビット= 0のみ書けます。

【SCIb】
SMR.CMビットが“1”のときは、TEビット=0、REビット= 0の場合のみ“1”を書けます。
いったん、TE、REビットのいずれかを“1”にすると、TEビット=0、 REビット= 0のみ書けます。
SMR.CMビットが“0”のときは、任意のタイミングで書き込みが可能です。

【SCIc、SCId、SCIe、SCIf、SCIg、SCIh、SCIi】
SMR.CMビットが“1”のときは、TEビット=0、REビット= 0の場合のみ“1”を書き込み可能です。
一度、TE、REビットのいずれかを“1”に設定した後は、TEビット=0、 REビット=0の書き込みのみ可能になります。
SMR.CMビットが“0”かつSIMR1.IICMビットが“0”のときは、任意のタイミングで書き込みが可能です。


以上の制限により、TEビットとREビットを同時に0に設定しないと0クリアする事は出来ません。1を設定する場合は両ビットが"0”のときに"1"を書き込んでください。
SCIx.TEビット,SCIx.REビットを設定する際は、ユーザーズマニュアルの制限を遵守してください。

 

関連FAQ
2000475 : SCIx.TE,SCIx.REを一度"1"にすると、"0"に戻りません。 "0"に戻すために必要な処理はありますでしょうか?

 

適用製品

RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください