Renesas Synergy™

FAQ 3000296 : RX用High-performance Embedded WorkshopでE1/E20エミュレータに接続する方法

Q: 質問

High-performance Embedded Workshop(HEW)で、E1/E20エミュレータを使用したいのですが、
新規ワークスペース作成時にターゲットに「RX E1/E20 SYSTEM」が表示されません。
また、既存のワークスペースを起動してE1/E20エミュレータを接続しようとすると、
「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 というメッセージだけ表示され接続できません。原因と対策を教えてください。


A: 回答

HEWでE1/E20エミュレータのRX用デバッグ環境を構築するには、
以下のソフトウェアのインストールが必要です。
なお、HEWはすでにアップデートを終了しています。
これらで対応していないマイコンはHEWでは使用できません。

RX E1/E20 エミュレータデバッガ V.1.03.00
https://www.renesas.com/software/D3010605.html

RX E1/E20エミュレータデバッガ用MCUファイルアップデータ
https://www.renesas.com/software/D3014052.html

 

なお、以下のE1USBDRIVER.exeはUSBドライバのみです。
https://www.renesas.com/software/D3007856.html
エミュレータデバッガ にもこのUSBドライバは含まれていますが、
USBドライバだけではデバッグできません。

関連FAQ
FAQ 1000210 : High-performance Embedded Workshopを起動してエミュレータを接続しようとすると「デバイスドライバが見つからないか、接続をキャンセルしました。」 というメッセージだけ表示され接続できません。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E1
E20
RX Family
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください