Renesas Synergy™

FAQ 3000294 : 旧バージョンのプロジェクトをe² studio V6.1以降 にインポートする方法

Q: 質問

e² studio V5.4またはそれ以前のプロジェクトを e² studio V6.1やV6.2 にインポートしましたがビルドができません。 なぜでしょうか?


A: 回答

e² studio V6.1以降では、e² studio V5.4またはそれ以前のプロジェクトをインポートすると、プロジェクト更新を促すポップアップ画面が表示されます。

prjupd_popup_j.png

ここでポップアップ画面をクリックしてプロジェクトの更新操作を行う必要があります。
プロジェクトの更新操作を行うまではビルドやデバッグの動作が正常に実行されません。また、プロジェクト更新しないままプロジェクトの設定内容を変更すると復旧ができませんので、その時にはプロジェクトのインポートからやり直してください。

ポップアップ画面が消えた後でプロジェクトを更新したい場合は、プロジェクト・エクスプローラのコンテクストメニュー「古いe2studioプロジェクトを更新...」を使用してください (「更新(F)」メニューではありません)。

prjupd_menu_j.png

注意:e² studio V6.0にはGNUARM-NONE-EABI toolchain用プロジェクトを直接取り込めません。V6.2以降を使用するか、参考FAQページの方法で一旦GCC ARM Embedded用プロジェクトに変換してからインポートしてください。

参考 : 
FAQ 3000229 : GNUARM-NONE-EABI toolchain用プロジェクトをGCC ARM Embedded用に変換する方法(e² studio)

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください