Renesas Synergy™

FAQ 2000490 : 現在78Kを使用していますが、RL78に移行させるための参考情報はありますか?

以下の参考資料があります。

・78K0用のプログラムをRL78用プログラムに置き換え
  78K0 ファミリから RL78 ファミリへの 置き換えガイド(CcnvCA78K0)

CA78K0、CA78K0R用のCソースファイルをCC-RL用のCソースファイルに変換するソフトウェア
    Cソースコンバータ CcnvCA78K0
    Cソースコンバータ CcnvCA78K0R 

・開発環境
  開発環境の移行ガイドについては、こちらを参照してください。

 

適用製品

RL78/G10
RL78/G11
RL78/G12
RL78/G13
RL78/G14
RL78/G1A
RL78/G1C
RL78/G1D
RL78/G1E
RL78/G1F
RL78/G1G
RL78/G1H
RL78/I1A
RL78/I1B
RL78/I1C
RL78/I1D
RL78/I1E
RL78/L12
RL78/L13
RL78/L1A
RL78/L1C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください