Renesas Synergy™

FAQ 2000487 : 現在R8Cを使用していますが、RL78に移行させるための参考情報はありますか?

以下の参考資料があります。

・R8C用のプログラムをRL78用プログラムに置き換え
  R8CファミリからRL78ファミリへの置き換えガイド(CcnvNC30)

 - NC30用のCソースファイルをCC-RL用のCソースファイルに変換するソフトウェア
    Cソースコンバータ CcnvNC30

R8C/36MからRL78/G14への周辺機能別移行ガイド

  R8C/36MからRL78/G14への周辺機能別移行ガイド
  I/Oポート
  割り込み
  A/Dコンバータ
  A/Dコンバータ(詳細)
  クロック発生回路
  タイマRD
  タイマRG
  タイマRA→タイマ・アレイ・ユニット
  タイマRA→タイマRJ
  タイマRB→タイマ・アレイ・ユニット
  タイマRE→リアルタイム・クロック
  タイマRF→タイマ・アレイ・ユニット
  ウォッチドッグタイマ
  パワーオンリセット機能および電圧検出回路
  データトランスファコントローラ
  シリアルインタフェース(UART0,1)→シリアル・アレイ・ユニット
  シリアルインタフェース(UART0,1)→シリアル・アレイ・ユニット(詳細)


・周辺機能比較
  R8C/36Mグループと、RL78/G13、RL78/G14の周辺機能比較
  R8C/L38Mグループ、R8C/LA8Aグループ、RL78/L13の周辺機能比較

・開発環境
  開発環境の移行ガイドについては、こちらを参照してください。

 

適用製品

RL78/G10
RL78/G11
RL78/G12
RL78/G13
RL78/G14
RL78/G1A
RL78/G1C
RL78/G1D
RL78/G1E
RL78/G1F
RL78/G1G
RL78/G1H
RL78/I1A
RL78/I1B
RL78/I1C
RL78/I1D
RL78/I1E
RL78/L12
RL78/L13
RL78/L1A
RL78/L1C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください