Renesas Synergy™

FAQ 2000489 : 現在H8を使用していますが、RL78に移行させるための参考情報はありますか?

以下の参考資料があります。

・H8/3687からRL78/G14への周辺機能別移行ガイド

  H8/3687からRL78/G14への周辺機能別移行ガイド
  I/Oポート
  割り込み(例外処理)
  クロック発生回路
  タイマRD

*:対象のアプリケーションノートにはサンプルコードがありません。


・開発環境
  開発環境の移行ガイドについては、こちらを参照してください。

 

適用製品

RL78/G10
RL78/G11
RL78/G12
RL78/G13
RL78/G14
RL78/G1A
RL78/G1C
RL78/G1D
RL78/G1E
RL78/G1F
RL78/G1G
RL78/G1H
RL78/I1A
RL78/I1B
RL78/I1C
RL78/I1D
RL78/I1E
RL78/L12
RL78/L13
RL78/L1A
RL78/L1C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください