Renesas Synergy™

FAQ 3000284 : C0564000メッセージ(CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
ビルドモードの共通オプションで命令セットアーキテクチャを「RXv2」にすると、以下のメッセージが出力されます。

C0564000 Internal error:(8004) 
File "ファイル名" Line 行数 / Illigal COU kind in Object-File conflict(IOP)」

アーキテクチャを「RXv2」でなく、「なし」にするとエラーは発生しません。「RXv2」は使えないのでしょうか。


A: 回答

下記のTOOLNEWSが該当している可能性があります。
CC-RXコンパイラのバージョンをご確認ください。

【注意事項】RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
コンパイラオプション-nofpu の注意事項

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください