Renesas Synergy™

FAQ 3000282 : C5004メッセージ(CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
開発中に、C5004というコンパイルエラーが発生したのですが、なぜエラーが発生するのでしょうか?
回避策を教えてください。


A: 回答

C5004のエラーは、メモリ不足のために発生するエラーになります。
メモリが不足する理由については,ソースプログラム以外に、 同時に起動している他のアプリケーションやバックグラウンドで実行 されているサービスの影響があります。

回避方法として、システムのメモリを増やすか、他のアプリケーションを終了してから実行して下さい。

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください