Renesas Synergy™

FAQ 3000283 : 開発で使用するPCによってビルド結果が異なる。

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
ビルドツールはCC-RX V2.04.01で統一しているのに、使用するPCによってビルド結果が同じになりません。
なにが原因なのでしょうか。


A: 回答

  • 使用されているコンパイラのバージョン・リビジョンが同じ
  • プロジェクトに登録されているソースファイルが同じ
  • ビルド時に使用されているビルドオプションが同じ

前提での御質問と認識致します。

この場合、大変申し訳ございませんが、下記のTOOLNEWSでご報告している現象に該当している可能性があります。

【注意事項】RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
  最適化の適用範囲に関する注意事項 (No.38)
  該当製品 CC-RX V2.00.00~V2.04.01

本件、大変申し訳御座いませんが、確実な回避方法はなく可能であればコンパイラのリビジョンアップを御検討下さい。

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください