Renesas Synergy™

FAQ 3000281 : 突然ビルド中にエラーが発生するようになった。

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
CS+にて突然ビルドエラーがでるようになりました。実績のあるプロジェクトでも同様のエラーが発生し、CS+を再インストールしても改善しませんでした。

どうすればエラーを回避できるのでしょうか。


A: 回答

ご使用のWindowsでテンポラリファイルが多いためにエラーが発生している可能性があります。
お手数ですが、ご使用されているWindowsのテンポラリフォルダ
(デフォルトはC:\Users<ユーザ名>\AppData\Local\Temp)から古い日付のものなど不要のtmpファイルを削除してからCS+を再起動をお願いします。

※CS+ V5.00以降では本現象について改善しております。

参考FAQ
FAQ 3000259 : CS+でのスタックの使用量の確認方法について

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください