Renesas Synergy™

FAQ 3000272 : CS+でのリンク順の指定方法(CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
複数人で1つのマイコンソフトの開発をしていますが、各々のファイルを追加する順によってリンク順も変わってしまい、生成されるmotファイルの中身が変わってしまっているようです。
リンク順を揃える方法はありますでしょうか?


A: 回答

リンクの順番は、通常プロジェクトにファイルを登録した順になります。
マニュアルでリンク順を指定する方法にはCS+のプロジェクト・ツリーでCC-RX(ビルド・ツール)プロパティを選択しマウスを右クリック、ポップアップメニューでリンク順を設定するを選択してください。
リンク順を指定することができます。
尚、リンク順の設定内容に関してはインポート、エクスポートが可能です。

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください