Renesas Synergy™

FAQ 3000264 : E0172007メッセージ (CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
Renesas License Managerを起動しようとすると、
"ライセンス情報の読み込みに失敗しました。パディングが無効なので、削除できません。"
とエラーメッセージ(E0172007)が表示されて、ライセンス マネージャが起動しなくなりました。
再インストールしても変わりません。ライセンス情報がPCに残っていてそれが壊れているのでしょうか。


A: 回答

下記フォルダに存在するいずれかのファイルのサイズが0の場合に上記のエラーとなります。
C:\ProgramData\Renesas Electronics MCU Tools\LicenseInfo

お手数をおかけしますが、エラーとなったPCの本フォルダに存在する全てのファイルを移動(退避)していただき、ライセンス・マネージャが起動するようになるかご確認ください。

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください