Renesas Synergy™

FAQ 3000266 : E0200001メッセージ (CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。
統合開発環境CS+をV4.00.01からV6.00.00にアップデートした後、MTPJファイルをダブルクリックしてCS+を起動したところ下記のエラーメッセージが表示され実行できなくなりました。

エラー(E0200001)"致命的なエラーが発生しました。
「エラーの直接原因」キーが見つかりませんでした。

A: 回答

C:\Users\<ログイン名>\AppData\Local\Renesas Electronics CS+ フォルダにある
【c1_user.mtpu】のファイル名を変更(例: c1_user_bkup.mtpu )してお試しください。

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください