Renesas Synergy™

FAQ 3000265 : E0202003メッセージ (CC-RX)

Q: 質問

RXコンパイラCC-RXを使用しています。

ビルド設定の個別コンパイル(最適化を変更したい)を「はい」に設定したが、
エラーメッセージ(E0202003)が出力されて個別コンパイル指定ができない場合があります。


A: 回答

拡張子が大文字の.Cのソースファイルに対して、個別オプションの設定をしている際に、このエラーが発生します。カテゴリに対して個別オプションを指定した場合には、そのカテゴリ内のソースファイルの拡張子が大文字の.Cの場合に同様にエラーとなります。

お手数をおかけして申し訳ありませんが、次の手順で、拡張子を小文字の.cに変更して、プロジェクトに再登録をお願いいたします。

  1. 拡張子が大文字の.C のソースファイルをすべてプロジェクトから登録解除してください
  2. Windowsのエクスプローラ等でファイル名を小文字の.cに変更してください
  3. 拡張子を小文字の.cに変更したソースファイルをプロジェクトに再登録してください

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください