Renesas Synergy™

FAQ 3000263 : F0563430メッセージ (CC-RX)

Q: 質問

CC-RXコンパイラを使用しており、次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

F0563430:The total section size exceeded the limit "ファイル名"

A: 回答

このメッセージは、現在ご使用のコンパイラが無償評価版であり、リンク可能なサイズ制限を越えたために出力しています。
コンパイラ製品をご購入していただいている場合には、ライセンスマネージャでライセンスキーを登録しているかご確認ください。
また、コンパイラはバージョンごとに別製品になっています。購入されたバージョンと使用しているバージョンが同じであるかもご確認下さい。

CC-RXコンパイラの無償評価版の試用期間は、インストール後最初にビルドしてから60日間です。
61日目以降はリンクサイズが128Kバイト内に制限され、professional版の機能はご使用できません。

参考URL

評価版ソフトウェアツールについて

 

適用製品

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください