Renesas Synergy™

FAQ 3000295 : コード生成API関数の説明内容の参照(CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+ for CCを使用しています。

コード生成機能で生成するAPI関数の説明を、エディットしながら参照することは可能ですか?


A: 回答

統合開発環境CS+ for CCのスマートマニュアル機能をご使用ください。
エディタ パネル上で、マウスカーソルを移動させるだけで、 コード生成機能で生成するAPI関数の説明を参照することが可能です。(RL78、RXのみ)

本機能は、CS+ for CC V6.01.00 以降で使用できます。
スマートマニュアル機能の詳細はこちらを参照してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください