Renesas Synergy™

FAQ 2000477 : 新しいRX130のタッチはどの様なアプリケーションに適していますか?

RX130マイコンは、特長として、高感度でノイズ耐性に優れた静電容量式タッチIPを搭載しているため、タッチキーの材料として木やガラスなどの電気を通しにくい素材を使用したり、濡れたり汚れたりするようなキッチンや浴室、手袋をして作業をする工場内の機器にも使用できます。そのため、3Vまたは5V動作の家電製品、ビルディングオートメーション、産業オートメーション機器のタッチキー向けマイコンとして最適です。

 

適用製品

RX130
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください