Renesas Synergy™

FAQ 2000480 : RX130グループ用の開発環境は整備されてますか?

RX130の拡充にともないタッチキーソリューションの評価環境をアップデートしました。

■タッチキー評価や開発を支援するRX130搭載静電容量タッチ評価システム

■RX130の512KB/100ピンの機能評価を実現するRenesas Starter Kitをリリース

■タッチキーのソフトウェア開発や感度を自動で調整するツール「Workbench6」をアップデート
今回Workbench6は、v1.06からv1.07へのバージョンアップにより機能や操作性を向上いたしました。

■RX130 512KB/100ピンに対応した Firmware Integration Technology (FIT)ドライバパッケージをリリース。このFITは、RXファミリ内でシームレスに移行できる共通APIを提供し、設計者のプログラム開発の負担を軽減します。

 

適用製品

RX130
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください