Renesas Synergy™

FAQ 2000479 : メモリ拡張やパッケージラインナップの拡充をおこなう理由は何でしょうか?

家電製品、ビルや産業オートメーション市場では多言語サポート、HMIや機能安全性などの対応により、マイコンの内蔵メモリサイズや制御端子の数が増加する傾向にあります。

その市場要求に対応するため、RX130を最大512KBのフラッシュと100ピンのパッケージに拡張したラインナップの拡充をいたしました。

このランナップの拡充により設計者は、システムの規模に合ったメモリサイズやパッケージの製品を選択する事が可能となり、RX130を共通プラットフォームとして活用する事ができます。

またRX130はグループ内の互換性に加えて「RX230」、「RX231」と互換性があり、タッチコントロールや5Vシステム制御ソリューションの高性能化をシームレスな製品展開により容易に移行を実現できます。

 

適用製品

RX130
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください