Renesas Synergy™

FAQ 2000478 : RX130に搭載されているタッチIPの特徴は何ですか?また、静電タッチIPを用いることでメーカーが得られるメリットは何ですか?

ルネサスのタッチキーは、「自己容量方式」と「相互容量方式」の両方式に対応しているため、感度および耐ノイズ特性を大幅に向上しています。

この両方式により、木材、ガラス、厚いアクリルなど、従来では使用が難しい材質や、誤動作が発生しやすい水にぬれた環境でも正確な動作を実現します。

この優れた感度と耐ノイズ性を兼ね備えたRX130のタッチキーにより、水回りで使用される家電製品や、デザイン性を重視する家庭設備などのコントロールパネルや、衛生や安全上の理由から手袋を着用し操作する産業機械など多種多様な用途に利用できます。

 

適用製品

RX130
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください