Renesas Synergy™

FAQ 2000483 : 【認証】RL78/G1DまたはRL78/G1Dモジュール(RY7011)を実装した製品のBluetooth対応バージョンはいくつになりますか?

当該製品のBluetooth対応バージョンには、RL78/G1D及びRL78/G1Dモジュール(RY7011)が実装するコア(プロトコル)スタックの対応するコア仕様のバージョンが適用されますので"4.2"になります。
下記Bluetooth SIGのLaunch Studioでコアスタックの詳細をご確認ください。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/10444

  

適用製品

RL78/G1D
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください