Renesas Synergy™

FAQ 3000255 : Windowsアップデート後のファイルオープンエラー E2000002(CS+)

Q: 質問

Windowsのアップデート後に、統合開発環境CS+のプロジェクトツリー上で、ソースファイルをダブルクリックして開こうとすると、 次のエラーが表示されて開くことができません。

エラー(E2000002) : ファイルオープンエラー 
[エラーの直接原因]
No FontFamily element found in FontFamilyCollection that matches current OS or greater: Windows7SP1

対応方法を教えてください。


A: 回答

Windows Updateの問題と思われます。

Microsoft社の以下のページに対応方法が記載されておりますので、ご参照ください。

2018 年 1 月の .NET セキュリティおよび品質ロールアップ (KB4055002) をインストールした後に代替フォントを要求する WPF アプリケーションの "TypeInitializationException" または "FileFormatException" エラー メッセージ
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4074906/

なお、記載内容については今後修正される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

編集作業は外部エディタ等の使用により行う事で、ビルド・デバッグ等のCS+を使った作業は継続可能です。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください