FAQ 2000181 : 【認証】 Bluetooth SIG認証を取得しない場合、Bluetoothロゴが使用できないこと以外でどの様な問題が考えられますか?

無償・有償に関わらず装置を第三者がBluetooth製品として使用する場合、Bluetooth SIG認証の取得が必要です。取得しない場合は、特許、著作権、商標権侵害等に該当します。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください