Renesas Synergy™

FAQ 2000176 : 【スペック】 Bluetooth low energy技術搭載製品を製造・販売するにあたり、"Public Device Address"は必要ですか?

"Random Device Address"を使用する場合、"Public Device Address"は必ずしも必要ではありません。
ただし"Random Device Address"がバッティングする可能性はゼロではありませんのでご注意ください。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください