Renesas Synergy™

FAQ 2000160 : 【RL78/G1D】 RL78/G1D動作中にユーザデータをFlashに書き込めますか?

セルフプログラミングライブラリ(EEPROM エミュレーションライブラリ)を利用して書き込むことができます。
動作下限電圧は1.8Vになります。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
RL78ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください