FAQ 2000179 : 【認証】 海外の電波法認証の取得方法を教えてください。

電波法(日本)の技術適合証明の取得方法が分かれば、海外の電波法認証取得にも対応可能です。
電波法(日本)の技術適合証明の取得方法につきましては、アプリケーションノート「RL78/G1D 電波法(日本)の技術適合証明の取得」(R01AN2637)をご参照ください。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください