Renesas Synergy™

FAQ 2000165 : 【プロトコルスタック】 アダプタブル機能の状態を表示させるにはどうすればよいですか?

3段階の状態(ロー・パワーモード/ノーマルモード/ハイ・パフォーマンスモード)が、RBLE_VS_EVENT_ADAPT_STATE_INDイベントで通知されます。
アダプタブル機能につきましては下記ドキュメントをご参照ください。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください