Renesas Synergy™

FAQ 2000161 : 【RL78/G1D】 通信距離はどの程度でしょうか?

屋外でのRL78/G1D評価ボードによる評価結果では約15~20m程度となっておりますが、通信距離は
障害物、遮蔽物の有無、配置条件、周囲の環境などにより異なりますので、一概に距離を規定することは
できません。

 

適用製品

RL78/G1D
Bluetooth
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください